请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM3003 各位专家:
我们希望您能帮助客户查询有关音频编解码器设备 - PCM3003的问题。
关于这个接线柱的最高接线温度,125°C 是否适合整个功率范围? 或者他们是否需要在125°C 时限制功率?
据我所知,只要符合推荐的工作条件(第5页),工作温度将始终低于最大接点温度。
此外,推荐的环境温度显示为85°C (最大值),这是否可以解释为无温度降额?
谢谢你。
此致,
阿基·A.