This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3003:最大接线温度125C 是否适合整个功率范围?

Guru**** 2558740 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073008/pcm3003-is-the-maximum-junction-temperature-of-125c-good-for-the-full-power-range

部件号:PCM3003

各位专家:

我们希望您能帮助客户查询有关音频编解码器设备 - PCM3003的问题。

关于这个接线柱的最高接线温度,125°C 是否适合整个功率范围? 或者他们是否需要在125°C 时限制功率?

据我所知,只要符合推荐的工作条件(第5页),工作温度将始终低于最大接点温度。

此外,推荐的环境温度显示为85°C (最大值),这是否可以解释为无温度降额?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不指定连接温度,它们应该在工作温度范围内操作零件,而不是超过该范围。

    是的,你可以 这样考虑。