This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:从模式,外部 MCLK,PLL 已启用

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073759/tlv320adc6120-slave-mode-external-mclk-pll-enabled

部件号:TLV320ADC6120

对其可能关注的人,

是否可以在外部 MCLK 和 PLL 启用的情况下以从属模式使用该部件? 特别是 FSYNC=48kHz,BCLK =2.043 MHz,MCLK =18.432MHz?

谢谢,

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我的意思是 FSYNC=48kHz,BCLK=2.304MHz,MCLK=18.432MHz (BCLK=48*FSYNC,MCLK=BCLK*8)。

    谢谢,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!  

    是的,支持您共享的时钟。您可以使用  FSYNC=48kHz,BCLK=2.304MHz,MCLK=18.432MHz (其中 MCLK 是 PLL 的音频根时钟源,PLL 已启用)

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    感谢您告诉我! 在时钟源的文本中,选择它:

    设备配置时的音频根时钟源设置
    PLL 在从属模式的自动时钟配置中禁用
    (AUTO_MODE_PLL_DIS = 1)。
    0D = BCLK 用作音频根时钟源
    1D = MCLK (GPIO 或 GPIx)用作音频根时钟源
    (MCLK 与 FSYNC 的比值根据 MCLK_Ratio_SEL 设置)

    特别是,它表示该设置的 PLL 已禁用。 它是否还能在启用 PLL 的情况下工作?

    谢谢,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!

    你是对的

    我读数多了一点,看起来 MCLK 在 从属模式下不能用作 PLL 输入。  

    MCLK 可以在主模式下用作 PLL 的输入,但在从模式下,PLL 只能使用 BCLK 或 WCLK 作为 PLL 输入

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

     我在数据表中没有看到 WCLK,因此我不确定它来自何处。 如果他们为主模式和从模式添加时钟链的方框图,将会更好。

    谢谢,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

     我为该部件安装了 PurePath 软件。 根据音频串行总线,自动时钟配置,配置 PLL 下给出的方框图,您可以在从属模式下使用 MCLK 作为 PLL 的输入。 考虑到当前半导体部件短缺,MCLK 频率看起来非常灵活,这是一个很好的功能。  

    谢谢,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!

    你是对的! 从 GUI 中可以看到 MCLK 用于 PLL。  

    很抱歉在这里出现任何混乱。这些部件 最近将支持转移给了我们的团队,但仍在加速。

    此致,

    阿瑟