Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
“Thread:Test, TLV320AIC3101”中讨论的其它部件
您好,
我不知道我是否正确理解注册设置:
我的摄像机希望在嘈杂的环境中进行录制,并希望输出稳定在78dB,但环境音量约为90dB,因此我想使用 AGC 功能。
SKL_device -R "0x00,0x00;"//写入第0页
SKL_device -R "0x0F,0x00;0x10,0x00;"/PGA 增益=0dB
SKL_DEVICE -R "0x13,0xc4;0x16,0xc4;"//输入电平控制增益=-12dB
SKL_device -R "0x1a,0x8c;0x1d,0x8c;"/AGC 目标电平=-5.5dB,攻击时间=20ms,衰减时间=100ms
SKL_device -R "0x1b,0x00;0x1E,0x00;"//AGC 最大增益=0dB
SKL_device -R "0x20,0xe8;0x21,0xe8;"//left-AGC 增益=-12dB
SKL_device -R "0x1c,0x7d;0x1f,0x7d;"//噪声阈值=-88dB
SKL_device -R "0x0c,0xa0;"//HPF FC=600Hz
设置此寄存器后,录制的声音将变得非常安静,大约为35 db。
同时,如果 我记录的是60dB 源,我 的 PGA 增益和 AGC 最大增益 设置为42dB,输入电平控制增益和左-AGC 增益设置为-12dB 至0dB,
录制的声音仅为68dB,仅为8dB 增量。
如何设置 AGC 的目标值? 我 不太理解规范中描述的目标级别的含义。
请帮帮我。非常感谢。