This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:抖动对性能的影响

Guru**** 2534900 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078562/tlv320aic34-effect-of-jitter-on-performance

部件号:TLV320AIC34

大家好,团队

我们的客户想知道,如果主时钟(MCLK)的抖动程度很高,TLV320AIC34编解码器的性能将受到怎样的影响? 例如,如果我们需要使用同步的12MHz 主时钟进行计时,则该时钟每725.624uS 与+/- 100ns 抖动重新同步一次。

我希望你能提供帮助。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    时钟稳定性和同步在音频中非常重要,抖动的影响将导致不必要的音频噪音。

    我 提供 了以下有关音频噪音和时钟同步的链接:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa749/slaa749.pdf?ts=1645218595454&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC34

    https://www.ti.com/lit/an/slaa469a/slaa469a.pdf?ts=1645219236487&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3256

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Pdjandi,

    我从客户那里得到了跟进。他们想知道 他们是否要在 MCLK 上定期进行+/-150 NS 抖动,这是否是因为 MCLK 处于锁定状态并保持所需的采样率44.1kHz 而造成的问题?

    谢谢你。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    仅供参考,彼得今天已不在办公室,但下周初将能与你联系。

    我想知道如何在12MHz 时钟上实现150ns 的抖动,这似乎是很多抖动,因为时钟周期只有83ns。 您能否提供相关时钟的范围图?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    感谢您提供信息。 我会从客户那里获得这些详细信息。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    他们无法提供范围拍摄,因为他们 尚未完成硬件设计,但“抖动”更像是对时钟的同步调整(根据客户的说法) ,至少可以“点击”。

    客户正在通过 IEE 1588以太网底板执行同步,目前可看到高达150nS 的抖动。

    我希望这些信息能有所帮助。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    来自 MCLK 的抖动将传送到 WCLK 和 BCLK 等其它时钟,而这些时钟将依次影响 I2S 接口的设置,保持时间或延迟时间。

    大多数客户都不接受发出不需要的咔嗒声,因此我们不建议使用抖动时钟。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    客户有跟进问题。 您能否确认 ,即使他们不使用内部 PLL,这仍将是一个问题?

    谢谢,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这也适用于那里。