This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:ADC 在转换过程中产生大型第三谐波

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079614/pcm1804-adc-produces-large-3rd-harmonic-in-the-conversion-process

部件号:PCM1804
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

使用 PCM1804时,我们的一个客户发现,ADC 在转换过程中产生的第三个谐波很大,这会影响失真。 有关详细信息,请参见图。 输入信号是一个无干扰的单频1kHz 信号,振幅为0dBu。 输入信号越强,第三谐波的谐波就越强。

您是否有任何好的建议以及设计中需要注意的特殊事项?

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将于明天作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否使用过他的设计,或者是否对 EVM 进行了测试?

    有时,围绕参考的问题可能导致谐波

    首先,我可以看到示意图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    客户使用了他的 设计板。

    客户测试了 VREFL,VREFR,VCOML 和 VCOMR 的波形:

    VREFL_POWER

    VREFR_POWER

    VCOMR

    VCOML

    原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VcomL,Vcom R 上的电容器应在引脚和相应的模拟接地之间直接连接。 这同样适用于 Bref 输入上的电容器