Other Parts Discussed in Thread: PCM1804
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM1804 “线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
使用 PCM1804时,我们的一个客户发现,ADC 在转换过程中产生的第三个谐波很大,这会影响失真。 有关详细信息,请参见图。 输入信号是一个无干扰的单频1kHz 信号,振幅为0dBu。 输入信号越强,第三谐波的谐波就越强。
您是否有任何好的建议以及设计中需要注意的特殊事项?

此致,
罗艾米