This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:单声道 D 类的电流消耗

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079449/tlv320aic3100-current-consumption-for-mono-class-d

部件号:TLV320AIC3100

您好,

我发现此应用程序备注非常有用(应用程序备注)。 为了获得扬声器回放功耗,我将使用耳机+扬声器号码,然后减去耳机号码,但随后发现所有扬声器输出都提到“立体声”。 但是 TLV320AIC3100提到它是单声道 D 类放大器,而不是立体声放大器。 在耳机第2.2节中,它提到单声道 DAC 有~6.8 mW 的功耗节省,但对于扬声器输出却没有提到这一点(除非我错过了它)。

D 类立体声与单声道输出是否会改变功耗?

谢谢,

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题需要补充- 此设计将没有麦克风,也将没有耳机。 仅限扬声器。  我仍然需要 AVDD 上的10uF 吗?或者可以减少10uF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    您能否确认,如果没有使用麦克风和耳机,这些针脚将被内部寄存器关闭,并可保持浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于单声道,单声道 DAC 可节省0.8毫瓦,单声道耳机可节省6.0毫瓦(立体声耳机电源可节省大约一半)。

    您可以对扬声器使用类似的估计值。

    在 AVDD 上保留10uF。

    对于输入,我们建议将 0.47uF 电容器置于 GND,并使其保持浮动以输出。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    如果 I2S 未使用,是否可以浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些是数字信号,最好是将外部下拉至 GND。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果仅仅是被测设备信号,是否可以保持浮动? 与输入保持浮动相比,触发问题的可能性似乎更小。

    我只是想确保自己的问题是不正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅仅是 DOUT 应该是可以的。