请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079916/lme49726-output-characteristics
部件号:LME49726大家好,团队
我的客户有一个请求和一个问题。 请支持。
请求
您能否提供高电平和低电平的“输出电压与输出电流”图?
问题
此设备应为 RRO,EC 表也具有此类输出摆动规格。 但是,图24和25输出电压与电源电压之间的差距很大。(当电源电压为5.5V 时,输出电压为2V)
我们如何理解图表?
此致,