This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49726:输出特性

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079916/lme49726-output-characteristics

部件号:LME49726

大家好,团队

我的客户有一个请求和一个问题。 请支持。

请求

您能否提供高电平和低电平的“输出电压与输出电流”图?

问题

此设备应为 RRO,EC 表也具有此类输出摆动规格。 但是,图24和25输出电压与电源电压之间的差距很大。(当电源电压为5.5V 时,输出电压为2V)

我们如何理解图表?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirai-san,

    输出电压范围包括在 VDD 和 VSS (高和低)参考数据表中

    关于图24和25:

    • 输出电压为峰值,这意味着整个范围为~0.9*2=~1.8V
    • 上述考虑因素为 THD+N = 1%
    • 您还可以考虑图2,4,6,8,10, 12,14和16。 这些电压还提供与失真电平比较的输出电压电平。 您可以注意到,每个图解的最高0.1层接近 VDD。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡·桑

    谢谢。

    数据表中的“输出电压与输出电流”图位于何处?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平艾山

    没有输出电压与输出电流图解,

    我提到输出电压范围指的是电源(VDD 和 VSS),同时也有几个电压级别的输出电流规格:

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师