This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:对蓄电池短路

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1078827/tas2505-q1-short-to-battery

部件号:TAS2505-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TAS2505ABS

大家好,团队

如果 TAS2505对电源短路, SPKP/SPKM 输出可支持的最高电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    对电源短路限制在电源针脚的 ABS MAX (最大 ABS)范围内。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    感谢您的回复。

    但客户的项目用于24V 车辆系统,因此他们需要考虑安培输出线路(SPKP/SPKM)对蓄电池箱短路。 在这种情况下,AMP 芯片(TAS2505)自身无法得到保护,如果它对电池(24V)短路,则可能无法满足其使用的情况,因此无法损坏。

    TI 是否有好的解决方案,如何支持电流输出线路(SPKP/SPKM)对蓄电池箱短路?  添加外部电路或推荐新芯片解决方案?

    任何意见都将受到赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie,

    我正在与应用程序工程师 Ivan 一起发表进一步的评论。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    此设备需要外部保护,因为它只能处理高达 SPKVDD 级别的电压。 一种可能的替代方法是添加本文档中描述的内容: https://www.ti.com/lit/an/sloa236/sloa236.pdf

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师