This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:VDD 和重置问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM, TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079094/tpa3255evm-vdd-and-reset-questions

部件号:TPA3255EVM
“线程”中讨论的其它部件:TPA3255TPA3255-Q1

我还有两个关于 TPA3255和 TPA3255EVM 的问题。

TPA3255EVM 具有用于 VDD 的12V 稳压器,但数据表显示的绝对最大额定值为11.4V,典型值为10.6。  我的电路将有一个12V (输出)直流-直流转换器,为了获得清洁的 VDD,我将使用低压降线性稳压器并调节到10.6V。  您能否解释 EVM 使用12V 的原因,以及按照我的计划调节到10.6V 是否更好?

2.我不确定我是否完全理解复位控件(TPA3255EVM 的 U7)的输入端。  由于低电流消耗,他们使用电阻隔板将 Vin 设为大约4V (由 C84和 C67盖减速),但 PVDD, R6,C83,C84的意图到底是什么?

谢谢,

里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里克

    适用于 Q1

     我对您的说法有点困惑,因为在数据表中,VDD 的典型值是12V。 请查看下表。

    对于 Q2:

     似乎没有必要的设备,您可以忽略它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的影子,

    我认为我对第一季度问题的困惑在于,我当时正在查看 TPA3255-Q1的数据表。  请参阅随附的 Vdd 更低的规格。  在我的情况下,我有一个12V 输出直流-直流转换器,用于为单板计算机供电,以及为其它设备供电。  如果我可以将相同的转换器输出(可能被铁氧体磁珠隔离)用于 Vdd 电压,那将会很好。  如果 需要更清洁的线性稳压  器,请告诉我 TPA3255-Q1与 TPA3255DDV 在功能和可用性方面的主要区别。

      谢谢,

    里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里克

       Q 版本使用不同的流程在另一产品系列上生产。 主要区别在于工作电压范围,您需要密切关注数据表。 该函数不应有任何区别。

       很抱歉,没有关于这两台设备的详细比较表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的影子,

      TPA3255DDV 似乎更常见,更容易获得(如果可以,请确认)。  假设这是我使用的部件,请就有关 Vdd 的另一个问题提供建议。  在我的情况下,我有一个12V 输出直流-直流转换器,用于为单板计算机供电,以及为其它设备供电。  如果我可以将相同的转换器输出(可能被铁氧体磁珠隔离)用于 Vdd 电压,那将会很好。  如果 需要更清洁的线性调节器,请解释原因?

    谢谢,

    里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里克

      是的,12V 更常用。

      请确保 VDD 引脚处的12伏电压处于推荐的工作状态,即10.8V 至13.2V。  您可以尝试使用类似 EVM 的 LC 滤波器,或者只使用大型电容器(如470uF)+ 100nF (如数据表第26页)来减少波纹。