“线程”中讨论的其它部件:TPA3255, TPA3255-Q1
我还有两个关于 TPA3255和 TPA3255EVM 的问题。
TPA3255EVM 具有用于 VDD 的12V 稳压器,但数据表显示的绝对最大额定值为11.4V,典型值为10.6。 我的电路将有一个12V (输出)直流-直流转换器,为了获得清洁的 VDD,我将使用低压降线性稳压器并调节到10.6V。 您能否解释 EVM 使用12V 的原因,以及按照我的计划调节到10.6V 是否更好?
2.我不确定我是否完全理解复位控件(TPA3255EVM 的 U7)的输入端。 由于低电流消耗,他们使用电阻隔板将 Vin 设为大约4V (由 C84和 C67盖减速),但 PVDD, R6,C83,C84的意图到底是什么?
谢谢,
里克



谢谢,