This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:特性差异 QFN 或 球栅封装(焦点:麦克风处理)

Guru**** 2768965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079060/tas2563-feature-differences-qfn-resp-ball-grid-package-focus-microphone-processing

部件号:TAS2563

很难提取有关 TAS2653麦克风处理的任何信息。 我建议两个麦克风信号都可以通过 ASI2串行接口返回。 这意味着:仅在球栅封装中提供。

但寄存器描述(ASI2_CONFIG0...3)和设备描述本身都不能澄清这一点。

在查询数据表时,我只读了一段,即只有 QFN 封装具有基于 DSP 的智能低音,PBE 和 AGC。 对我的客户来说,这两个功能区域都非常重要:额外的 DSP 功能以及将麦克风信号读取到主 MCU (通过 I2S)的功能。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    PDM 麦克风接口也可用于 QFN 版本。 对于这两种封装类型,PDM mics 的数据将通过 SDOUT (ASI1)在可选数据插槽中发回,以用于记录。 PPC3 GUI 进一步详细介绍了可为此接口配置的内容。
    PDM 用例适用于48kHz 和16kHz FS 速率。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于你的回答,我再次查阅了数据表。 在寄存器映射描述中,在 TDM_CFGxx 寄存器的范围(所有寄存器都与 ASI1相关)中,我只能找到寄存器,其中描述了向主机传输 TX 电压和电流感应,Vbat,温度和 TX 限制器增益。

    然后-进一步了解-我会看到 PWR_CTL,其中可以启用 PDM I2S 模式。 但没有具体说明具体的含义。

    但数据表中关于 PDM 描述的内容:第8.4.1节。仅提供了对漫画本身和计时约束的基本界面描述。 没有关于处理选项的信息,但我希望这里能提供准确的信息。 除了 I2S 传输之外,是否还存在与内置 DSP 的链接?

    我还尝试在应用程序信息中查找内容(例如,作为评估工具包文档的一部分)。 未找到任何内容。

    我认为,当有人被强制要求获得 PPC3 GUI 的下载许可时,这是不够的(我现在这样做了)。 当目标是详细了解可编程功能时,根本没有必要这样做。 我强烈建议启动数据表的更新或启动一份干扰手册,以分离 MCU 产品的数据表和程序员参考手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    对此造成的不便,我们深表歉意。 我将尽快分享一些有关 PDM 界面以及如何配置设备的其他信息。 实际上,我们正在为本主题中的产品文件夹编写一些新文档。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    您可以检查此线程以了解有关 PDM 界面的更多信息: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079848/faq-tas2563-pdm-interface/3996594#3996594

    当为 PDM 接口配置设备时,PDM1和 PDM2的 Vsense 和 Isense 数据插槽将被替换。

    PDM_I2S_Mode 是一种特殊模式,仅启用录制路径,而播放(扬声器)不可用。 对于播放和录制,您应该像往常一样使用调节模式。 PDM 界面在 ROM 模式下不可用。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师