很难提取有关 TAS2653麦克风处理的任何信息。 我建议两个麦克风信号都可以通过 ASI2串行接口返回。 这意味着:仅在球栅封装中提供。
但寄存器描述(ASI2_CONFIG0...3)和设备描述本身都不能澄清这一点。
在查询数据表时,我只读了一段,即只有 QFN 封装具有基于 DSP 的智能低音,PBE 和 AGC。 对我的客户来说,这两个功能区域都非常重要:额外的 DSP 功能以及将麦克风信号读取到主 MCU (通过 I2S)的功能。
请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
很难提取有关 TAS2653麦克风处理的任何信息。 我建议两个麦克风信号都可以通过 ASI2串行接口返回。 这意味着:仅在球栅封装中提供。
但寄存器描述(ASI2_CONFIG0...3)和设备描述本身都不能澄清这一点。
在查询数据表时,我只读了一段,即只有 QFN 封装具有基于 DSP 的智能低音,PBE 和 AGC。 对我的客户来说,这两个功能区域都非常重要:额外的 DSP 功能以及将麦克风信号读取到主 MCU (通过 I2S)的功能。
请告诉我。
由于你的回答,我再次查阅了数据表。 在寄存器映射描述中,在 TDM_CFGxx 寄存器的范围(所有寄存器都与 ASI1相关)中,我只能找到寄存器,其中描述了向主机传输 TX 电压和电流感应,Vbat,温度和 TX 限制器增益。
然后-进一步了解-我会看到 PWR_CTL,其中可以启用 PDM I2S 模式。 但没有具体说明具体的含义。
但数据表中关于 PDM 描述的内容:第8.4.1节。仅提供了对漫画本身和计时约束的基本界面描述。 没有关于处理选项的信息,但我希望这里能提供准确的信息。 除了 I2S 传输之外,是否还存在与内置 DSP 的链接?
我还尝试在应用程序信息中查找内容(例如,作为评估工具包文档的一部分)。 未找到任何内容。
我认为,当有人被强制要求获得 PPC3 GUI 的下载许可时,这是不够的(我现在这样做了)。 当目标是详细了解可编程功能时,根本没有必要这样做。 我强烈建议启动数据表的更新或启动一份干扰手册,以分离 MCU 产品的数据表和程序员参考手册。
你好 Rob,
您可以检查此线程以了解有关 PDM 界面的更多信息: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079848/faq-tas2563-pdm-interface/3996594#3996594
当为 PDM 接口配置设备时,PDM1和 PDM2的 Vsense 和 Isense 数据插槽将被替换。
PDM_I2S_Mode 是一种特殊模式,仅启用录制路径,而播放(扬声器)不可用。 对于播放和录制,您应该像往常一样使用调节模式。 PDM 界面在 ROM 模式下不可用。
此致,
伊万·萨拉扎尔
应用工程师