This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:要求对 TAS5711模式进行审查

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076761/tas5711-asking-for-the-tas5711-schemtic-review

部件号:TAS5711
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队


您可以帮助查看 TAS5711示意图吗?

e2e.ti.com/.../TAS5711_5F00_WIFI_5F00_SPEAKER.pdf

我已经有了董事会, 他们也在工作。 但它们可以改变,所以我对你的所有反馈都很满意。   
我 有一个问题:

  1. 当电压超过12伏时,当电压上升到18伏时,我会听到开裂噪音,开裂的声音会增加(可能是盖尺寸?)

谢谢,
丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼尔

       Wooder2上的电容器 C41和 C46太小,我们以前从未使用过此盖。 截止频率似乎过高。 尝试将它们切换到0.68uF 并尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与! 但它只会对这一渠道产生影响,或者?
    因为我目前只测试左右两侧的信道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼尔

      它只影响一个信道。 如果您只测试左声道,则会出现其它问题。

      TAS5711是一种开路器件,如果增加 PVDD,输出电压和电流都将增加。 噪音可能来自您的扬声器。 请使用固定电阻器进行测试,并检查是否出现异常波形。