This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:如果将硬件和软件的原始设计设置为启用混合动力-Pro,则如何仅通过 PPC3的设置禁用混合动力-Pro。

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1077163/tas5825p-if-the-original-design-of-the-hardware-and-software-is-set-to-enable-hybrid-pro-how-can-i-disable-hybrid-pro-only-through-the-settings-of-ppc3

部件号:TAS5825P

尊敬的支持团队:

非常感谢您的大力支持!

如果将硬件和软件的原始设计设置为启用 Hybrid-Pro,则如何仅通过 PPC3的设置禁用 Hybrid-Pro

原型设计, 我们已准备好混合动力-专业功能,如下所示,它工作正常!

(增压/降压输出电压:最小5.1V,最大10.2V)

硬件就绪!

软件 PPC3就绪!

然后,我们的客户希望仅通过 PPC3设置关闭 Hybrid-Pro。

但我们发现 GPIO1 (混合动力-专业)引脚仍输出高/低,以影响升压/降压电压。

(增压/降压输出电压:最小5.1V,最大10.2V)

我是否仍能启用 PPC3的 Hybrid-Pro,但将升压/降压输出电压最小值设置为5.1至10.2V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mick,

    如果要禁用 GPIO 混合动力输出,他们需要修改 GPIOx_SEL 寄存器。

    此致,

    路易斯