Other Parts Discussed in Thread: TAS2505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076858/tas2505-q1-tas2505-i2c-nack
部件号:TAS2505-Q1“线程”中讨论的其它部件:TAS2505
您好,
我们在 I2C nack 的 TAS2505上遇到了一个奇怪的问题。
当 MCU 向 TAS2505(I2C)主中继器发送读/写请求时
侧面只出现问题或无响应。
我们检查了1.8V 5V 和3.3V 的电源,两者均正常,RST 已被拉拔
高。
所附图片为 I2C 读/写信号图。

有什么想法吗?
非常感谢您提供的任何信息。
BRS,
魏佐