This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505 I2C nack

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076858/tas2505-q1-tas2505-i2c-nack

部件号:TAS2505-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TAS2505

您好,  

我们在 I2C nack 的 TAS2505上遇到了一个奇怪的问题。

当 MCU 向 TAS2505(I2C)主中继器发送读/写请求时

侧面只出现问题或无响应。

我们检查了1.8V 5V 和3.3V 的电源,两者均正常,RST 已被拉拔

高。

所附图片为 I2C 读/写信号图。

有什么想法吗?

非常感谢您提供的任何信息。

BRS,

魏佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由无效的 i2c 地址引起的。