Other Parts Discussed in Thread: OPA1654
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA1654 “线程:测试”中讨论的其它部件,
你(们)好
请告诉我图23的测试条件(外部饼干,VCC 等)
此外,"+"是指接收器到输入引脚,"-"是来自输入引脚的压力源。对吗?
谢谢
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
穆克
默认测试条件(除非在特定图表中另有说明)在每页顶部指定-参见下文。

"+"表示进入输入端子的 IB 电流和 输入端子输出的"-"电流,但从上图中的 IB 电流方向看,读数不会太多。 由于 CMOS 运算放大器(包括 OPA1654)中的 IB 主要是 ESD 保护二极管的反向偏置泄漏,因此其电流可能为任一极性-这在数据表中的数字前面显示“+/-”符号,如下所示。