This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1654:图23的测试条件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076440/opa1654-test-condition-for-figure23

部件号:OPA1654
“线程:测试”中讨论的其它部件,

你(们)好

请告诉我图23的测试条件(外部饼干,VCC 等)

此外,"+"是指接收器到输入引脚,"-"是来自输入引脚的压力源。对吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆克

    默认测试条件(除非在特定图表中另有说明)在每页顶部指定-参见下文。

    "+"表示进入输入端子的 IB 电流和 输入端子输出的"-"电流,但从上图中的 IB 电流方向看,读数不会太多。  由于 CMOS 运算放大器(包括 OPA1654)中的 IB 主要是 ESD 保护二极管的反向偏置泄漏,因此其电流可能为任一极性-这在数据表中的数字前面显示“+/-”符号,如下所示。