大家好,团队
e2e.ti.com/.../COM_5F00_18_2800_2022_2D00_02_2D00_22-19_5F00_36_5F00_12_2900_-_2800_2_2900_.txt
我们是26MHz MCLK,采样率为8K 和16位。 BCLK 为输出。 但我们的声卡没有声音。 我们怀疑寄存器配置有问题。
如果 方便,请给我们一些建议。
如果我们没有明确的描述,请回复我们。
此致,
嘉惠
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
e2e.ti.com/.../COM_5F00_18_2800_2022_2D00_02_2D00_22-19_5F00_36_5F00_12_2900_-_2800_2_2900_.txt
我们是26MHz MCLK,采样率为8K 和16位。 BCLK 为输出。 但我们的声卡没有声音。 我们怀疑寄存器配置有问题。
如果 方便,请给我们一些建议。
如果我们没有明确的描述,请回复我们。
此致,
嘉惠
您好,
有关建议的配置,请参见随附的文件。
这基于以下路径:

您可以 根据需要微调设置。
此致。
您好,
感谢您的支持。
但我仍有一些问题。
我已经根据表中的配置修改了大部分配置,但有一小部分没有修改;目前,当通过板上的麦克风通话时,可以在手机上听到声音。 MIC >编解码器>调制解调器>移动电话。 这条频道应该没有问题,音质也可以;
但是,来自移动电话>调制解调器>编码解码器> SPK 的信道仍然无法正常工作。 SPK 听到的是噪音,编解码器的 DIN 和 DOUT 有波形。 您能否再次检查,以及寄存器配置的其它问题;
我的当前配置被传输到附件;e2e.ti.com/.../reg0301.txt
请再次检查配置,非常感谢
此致,
嘉惠
您好,
因此,您的 ADC 路径(MIC1P/M)工作正常,但 DAC 线路输出噪声很大-我的理解是否正确?
您的设置不符合我提供的设置,特别是 PLL 及其分隔符。
请使用我提供的设置,如果您决定更改,请使用产品文件夹中的 PLL 时钟计算器,以满足 PLL 标准。
https://www.ti.com/product/TLV320AIC3104

请参阅附加的 Excel 中的新设置。
您好,
请尝试此配置,因为我进一步简化了设置,如下所示。
如果问题仍然存在,请提供从系统中读取的 wclk,BCLK 和寄存器的范围捕获。
e2e.ti.com/.../5148.AIC3104.xlsx

你好
我提出了这个问题, 我使用了你推荐的配置, 但仍然有很大的噪音,在噪音中可以听到一点人的声音, 我在拨打电话时阅读了 reg0303.txt 中的寄存器配置 ,并录制 了12345678910.m4a;e2e.ti.com/.../reg0303.txte2e.ti.com/.../12345678910.m4a
您好,
根据上述设置,您不 会使用 我的建议设置,如上所述。
请参阅随附的工作表,确保您的寄存器是在 D 列或 E 列中写入的,并且在 BCLK 和 WCLK 中查看高于级别的时钟时,它们是不同的。
您好,我重新配置了寄存器以进行测试,但噪音仍然存在,这似乎比以前更加嘈杂。 我在打电话时录制了语音,在打电话时上传了注册配置,请帮助检查。
我认为 PLL 中 D 的值是5618,01 0101 1111 0010,一个14位无符号整数,由 reg5中的前8位和 reg6中的前6位组成。 reg6中的下两位数为保留0,因此 reg5应为0x57,reg6应为0xC8, 对吗?
BCLK 和 WCLK,BCLK 和 WCLK 的级别是编解码器输出,如果级别不同会发生什么情况?
e2e.ti.com/.../0304along_2700_s-data.AIC3104.xlsxe2e.ti.com/.../0304.m4a
您好,
对于 D 值,由于格式化,您将输入0x57C8是正确的。 这些寄存器是否通过 i2cdump 从系统中读取?
I2S 有 VIL 和 VIH 要求,通常这些 I2S 信号的电平相同,但您的电压不同,因此我想知道它们为什么不同,您的 VDDIO 电平是多少?
现在我们需要进一步调试,您是否可以自行分析 ADC 并确保获得正确的信号? 这意味着您要分析到达主机的数字,看看您是否收到了从 MIC1输入发送的信号。 如果 ADC 端正确,则对 DAC 执行相同操作,通过 DAC 从主机向线路右侧输出发送内容。
您好,
旁路路径仅为模拟输入和模拟输出,因此必须从系统(输入源,主板或输出模块)继承噪音。
此处随附一个应用程序。请注意常见的音频噪音,以供参考。
此致。