This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:寄存器配置问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1080368/tlv320aic3104-register-configuration-problem

部件号:TLV320AIC3104

大家好,团队

 e2e.ti.com/.../COM_5F00_18_2800_2022_2D00_02_2D00_22-19_5F00_36_5F00_12_2900_-_2800_2_2900_.txt

我们是26MHz MCLK,采样率为8K 和16位。 BCLK 为输出。  但我们的声卡没有声音。  我们怀疑寄存器配置有问题。

如果 方便,请给我们一些建议。

如果我们没有明确的描述,请回复我们。

此致,

嘉惠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,嘉惠,

    我们的专家彼得今天不在办公室,下周初将对您作出回应。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 布莱恩,

    我们期待您的回复,非常感谢!

    此致,

    嘉惠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关建议的配置,请参见随附的文件。

    e2e.ti.com/.../AIC3104.xlsx

    这基于以下路径:

    您可以 根据需要微调设置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的支持。

    但我仍有一些问题。

    我已经根据表中的配置修改了大部分配置,但有一小部分没有修改;目前,当通过板上的麦克风通话时,可以在手机上听到声音。 MIC >编解码器>调制解调器>移动电话。 这条频道应该没有问题,音质也可以;

    但是,来自移动电话>调制解调器>编码解码器> SPK 的信道仍然无法正常工作。 SPK 听到的是噪音,编解码器的 DIN 和 DOUT 有波形。 您能否再次检查,以及寄存器配置的其它问题;

    我的当前配置被传输到附件;e2e.ti.com/.../reg0301.txt

    请再次检查配置,非常感谢

    此致,

    嘉惠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    因此,您的 ADC 路径(MIC1P/M)工作正常,但 DAC 线路输出噪声很大-我的理解是否正确?

    您的设置不符合我提供的设置,特别是 PLL 及其分隔符。

    请使用我提供的设置,如果您决定更改,请使用产品文件夹中的 PLL 时钟计算器,以满足 PLL 标准。

    https://www.ti.com/product/TLV320AIC3104

    请参阅附加的 Excel 中的新设置。

    e2e.ti.com/.../4722.AIC3104.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,

    感谢您的支持。

    但客户仍有一些问题。

    “我尝试按照专家的要求配置注册表。 目前,我仍能听到 SPK 端的一些声音,但有很多噪音,这类似于巨大的底部噪音加上回音的感觉。

    此外,我看到在他的帖子上发布的电路图专家也输出到左侧,而我一侧的电路设计仅与右侧左侧和右侧 LOM 连接。 请参阅我发布给专家的示意图,了解是否有更好的建议。”

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请尝试此配置,因为我进一步简化了设置,如下所示。

    如果问题仍然存在,请提供从系统中读取的 wclk,BCLK 和寄存器的范围捕获。

    e2e.ti.com/.../5148.AIC3104.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我提出了这个问题, 我使用了你推荐的配置, 但仍然有很大的噪音,在噪音中可以听到一点人的声音, 我在拨打电话时阅读了 reg0303.txt 中的寄存器配置 ,并录制 了12345678910.m4a;e2e.ti.com/.../reg0303.txte2e.ti.com/.../12345678910.m4a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 BCLK  大约为512kHz,而 Wclk 大约为16kHz,如图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们选择的路径是否未经筛选? 我发出了很多噪音。 我应该配置 page1寄存器进行过滤吗? 您能为我提供建议的配置吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据上述设置,您不 会使用 我的建议设置,如上所述。

    请参阅随附的工作表,确保您的寄存器是在 D 列或 E 列中写入的,并且在 BCLK 和 WCLK 中查看高于级别的时钟时,它们是不同的。

    e2e.ti.com/.../0753.AIC3104.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否推荐这列数据“TI 建议的16KHz 设置”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎犯了一个错误,并根据数据的“新数据”列进行了配置。 我将根据“TI 建议的16KHz 设置”一栏验证配置,并尽快反馈结果,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我重新配置了寄存器以进行测试,但噪音仍然存在,这似乎比以前更加嘈杂。 我在打电话时录制了语音,在打电话时上传了注册配置,请帮助检查。

    我认为 PLL 中 D 的值是5618,01 0101 1111 0010,一个14位无符号整数,由 reg5中的前8位和 reg6中的前6位组成。 reg6中的下两位数为保留0,因此 reg5应为0x57,reg6应为0xC8, 对吗?

    BCLK  和 WCLK,BCLK 和 WCLK 的级别是编解码器输出,如果级别不同会发生什么情况?

    e2e.ti.com/.../0304along_2700_s-data.AIC3104.xlsxe2e.ti.com/.../0304.m4a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于 D 值,由于格式化,您将输入0x57C8是正确的。 这些寄存器是否通过 i2cdump 从系统中读取?

    I2S 有 VIL 和 VIH 要求,通常这些 I2S 信号的电平相同,但您的电压不同,因此我想知道它们为什么不同,您的 VDDIO 电平是多少?

    现在我们需要进一步调试,您是否可以自行分析 ADC 并确保获得正确的信号? 这意味着您要分析到达主机的数字,看看您是否收到了从 MIC1输入发送的信号。 如果 ADC 端正确,则对 DAC 执行相同操作,通过 DAC 从主机向线路右侧输出发送内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 这些寄存器通过 i2c 读取从我的系统中回读

    2.IOVDD 级别为1.8

    3.您是否指的是录制和广播的单独验证? 我当前的软件可能不支持此验证,但是,从 ADC 的当前状态来看,对等端听到的 MIC 中的声音是清晰的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    仅供参考的是,彼得星期一不在办公室,明天就应该回来。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 好的,好的。
    2. 那么,您是否知道为什么 WCLK 电平不像 BCLK 那样是1.8V?
    3. 是的,在同级方,你的声音是什么意思? 这是哪条路径和输出?

    由于寄存器读回是正确的,因此问题的原因可能来自主机。 这就是我们需要隔离的原因。

    您是否拥有音频精确 PSIA 等仪器,或者您是否能够通过其他软件发送/捕获数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得,你好  

    我已经解决了噪音问题,我将 reg10设置为“音频串行数据字偏移控制”1,噪音就消失了;

    目前,另一个问题是我的 DAC 的音量 太低。尽管我将 reg44设置为0x0,reg93设置为0x99,但音量  不够高。 是否有任何方法可以提高音量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您的主机计时不一致,是否配置为 I2S 格式? 我建议您分析您与主机之间的数字端。

    对于卷,这些是正确的寄存器,您可以相应地设置它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得,你好

    是否有其它寄存器可用于调高音量? 我们的客户报告说,音量很小,同一个扬声器在其他编解码器上声音很大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于音量/增益,这些是 音频路径的寄存器:

    • 寄存器15中的左 ADC 和寄存器16中的右 ADC
    • 寄存器24中的 MIC1L/LINE1L 增益
    • 注册表中的 DAC 的正确增益44.
    • 寄存器93中的 LOP/M 音量正确

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我看到; spk 的音量是否很低,因为它只连接到 Right_LOP/Right_LOM?  如果他连接到高功率输出驱动器,音量是否会更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与10K 负载的线路相比,HP 驱动器驱动的电阻为16或32欧姆。

    音量设置与 HP 驱动程序相同,驱动 器的功率高于线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 有一些回波,如何回波抵消

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能改变自己的道路,增加收益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此设备不支持回音消除。

    如上图所示,您可以绕过数字更改通往 PGA_R 路径的路径。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您所指的方框图是?

    请帮我解释需要修改的寄存器配置,以实现“PGA_R 路径绕过数字”

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅以下路径及其寄存器配置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得,你好  

    我通过调整硬件来增加音量,但背景噪音也会增加,我应该如何处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    旁路路径仅为模拟输入和模拟输出,因此必须从系统(输入源,主板或输出模块)继承噪音。

    此处随附一个应用程序。请注意常见的音频噪音,以供参考。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa749/slaa749.pdf?ts=1647962885675&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3104

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用旁路路径,路径与以前相同,如图所示, 我只是做了一些硬件更改。 已调高音量和背景 噪音, 如何降低噪音?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你提到你已经通过加一个偏移量来解决了噪音问题。

    如前面所述,尝试使用旁路模式并查看是否良好,我怀疑是主机,如果您打算使用此路径,您需要隔离。

    这与您关于添加偏移修正噪音的评论联系在一起,该噪音会告诉我主机中存在一些计时问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用  旁路模式, 我仍在使用像 图片这样的旧计划。  我的问题是背景 噪音,这与上次的噪音不同。

    背景噪音总是在那里,但音量很小,因此噪音也很小。

    现在,在调整硬件和放大音量后,背景噪音也会放大,所以我希望找到一种减少背景噪音的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在编码解码器输出没有功率放大器电路的情况下,左/右输出和 HPROUT 输出可以驱动多少功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,嘉惠,

    彼得今天不在办公室,将于星期一返回回答你的问题。

    感谢您的耐心等待,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    同样在噪音问题上,请按照建议单独检查 ADC 和 DAC 路径以找出原因。

    您可以在数据表第8.5节中找到 HP 的电源(PO),也可以根据所连接的负载从规格表中计算出该电源(PO )。

    此致。