This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:CH3和 CH4冷化

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081642/pcmd3140-ch3-and-ch4-freezed

部件号:PCMD3140

您好,

我有两个采用8ch TDM 配置(32位/48kHz)的 PCMD3140 (记录仪),需要 PDMDIN2通道帮助:

记录器1:CH1 -->插槽0,Ch2 -->插槽1 ... 记录仪2:CH1 -->插槽4,... CH4 -->插槽7

每个记录仪的 CH1和 Ch2工作正常,但 Ch3和 CH4似乎被禁用(数值被冻结,下图中的红色标记)。

(黄色:FSYNC,绿色:SDOUT)

请提前感谢您的支持!e2e.ti.com/.../recorder_5F00_config.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天将作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在包括 I2C 设置的快照,以使用4 PDM MICS 驱动芯片。此设备不支持8 MICS。  

    您可以在数据表的第94页找到这些设置。