This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:仅连接到低音扬声器时,可减少空闲功耗

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081999/tas5825p-reducing-idle-power-draw-when-connected-to-only-woofers

部件号:TAS5825P
“线程: 测试LM5155”中讨论的其它部件

你好!

我是一个 TAS5825P 用于驱动扬声器低音扬声器的项目的一部分,我们正在经历仅此放大器(总闲置功率的一半)的相当高的空闲功耗(~0.6 W)。 我在看数据表,正在尝试寻找降低闲置功耗的方法,并注意到当增加 LC 滤波器的电感时,静态电流从29.5 mA 降至20.5 mA (第6页,10 uh 至22 uh)。

A. 我是否认为静态电流导致怠速功率消耗是正确的?

B. 此处的“无负载”是指没有音频输入还是没有连接扬声器?

C. 电感的增加是否会进一步降低 怠速功率?

D. 电感增加是否会产生任何不利影响?

请注意,低音扬声器以1.5 kHz 的频率交叉传输,因此放大器不需要输出太多超过3 kHz 的信号。

这条路值得探索吗? 我们是否可以采取其他措施来提高空闲功耗?

更多详细信息:

- 4欧姆低音扬声器

- 3S1P 锂离子电池组

-混合调制

-启用了混合动力-专业版

-直流-直流增压器设置为13-17 V (由 Hybrid - Pro 控制)

- TAS5825P 中的模拟增益设置为-4.5 dB

- TAS5825P 中的数字增益设置为6 dB

-输出至低音扬声器的最大(峰值)电压约为14 V

-装置静音(50厘米距离内无发出嘶嘶声)

/Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东

    [引用 userid="514845" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081999/tas5825p- Reduce-idleid-idleid-power draw-when connected-to-only (连接到仅低音扬声器时,功耗降低)]a.a. 我认为静态电流导致空闲功耗是否正确?

      是的。

    [引用 userid="514845" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081999/tas5825p- Reduce-idleid-idleid-power draw-when connected-only-wlofers?]b. 此处的“不加载”是指没有音频输入还是没有连接扬声器?

     这意味着没有连接扬声器。

    [引用 userid="514845" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081999/tas5825p- Reduce-idleid-idleid-power draw-when connected-to-only (连接到仅低音扬声器时,功耗降低)]c. 电感的增加是否会进一步降低 闲置功耗?[/quot]

     是的,但当电感器已经足够大时,效果将下降。 您也可以尝试在过滤器中使用较小的 C。

    [引用 userid="514845" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081999/tas5825p- Reduce-idleid-idleid-fide-drawe-when connected - dic-only 低音炮]d. 电感增加是否会产生任何不利影响?

      成本将会更高,PCB 中的空间将会更大。 我们建议使用更大的 L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的快速回复!

    B. 连接4欧姆扬声器后,结果是否会有所不同?

    C. 好的,好的。 那么,作为我的案例的首次测试,您会推荐什么? 我附上了当前筛选器的图片。 LC-filter

    其他一些信息:

    DC-DC 是 LM5155。

    蓄电池组的电压为9-12.6伏(空满)。

    在 TTAS5825的电压较低的情况下,I 假设静态电流造成的损失将较低。

    1.是否有理由为 DC-DC 设置13-17 V 以外的其他限制?

    2. TAS5825P 中的模拟增益是否应设置为尽可能低,并在单独的 DSP 中最大化增益?

    /Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东

    [引用 userid="514845" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081999/tas5825p-Reduce-idleide-idleid-fide-drawe-when connected to -only 低音炮/4007412#4007412"]b 连接4欧姆扬声器后,结果是否会有所不同?

    不应该改变太多。

    [引用 userid="514845" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081999/tas5825p-Reduce-idleid-idleid-fide-drawe-when connected to -only 低音炮/4007412#4007412"]c. 好的,好的。 那么,作为我的案例的首次测试,您会推荐什么? 我附上了当前筛选器的图片。

    10uH+680nF 似乎是一个不错的选择,您也可以考虑15uH。

    [引用 userid="514845" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081999/tas5825p- Reduce-idleide-idleid-fide-drawe-when connected - do-only -低音炮/4007412#4007412"]1. 是否有理由为 DC-DC 设置13-17 V 以外的其他限制?[/引用]

    只要电压在数据表中的工作范围内,我们就会觉得一切正常。 使用较低的 PVDD 电压肯定会提高效率并达到最终的 THD。

    [引用 userid="514845" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081999/tas5825p- Reduce-idleid-idleid-power -drawer-when connected - do-only-wlers/4007412#4007412"]2. TAS5825P 中的模拟增益是否应设置为尽可能低,并在单独的 DSP 中最大化增益?[/QUERE]

    较低的模拟增益将有利于降低信道噪音,而直流偏移也将会小一些。 我们建议将其设置为尽可能低。