This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:LM4871在启用关机时发出一声爆音,请帮助检查是否可以消除

Guru**** 2390815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1080342/lm4871-lm4871-has-a-pop-sound-when-enable-shutdown-please-help-check-if-could-eliminate

部件号:LM4871
“线程:测试TPA6211A1中讨论的其它部件

各位专家:

我的客户使用 LM4871MX 驱动扬声器,并测试扬声器在播放时是否有 POP 声音。

测试条件:

1.正常播放时有 POP 声音
2.缩短输入并将其系在 地面上。 启用关机(拉动飞线,然后将其向下拉),仍有 POP 声音
3.可 调节旁路电容器以改善声音,但不能消除。

外部电路如下所示。  CH3是 VO+,CH4是 VO-。

请告诉我可以做些什么来解决这个问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佐伊

    首先我要检查的是设备是否能正常运行此配置。 从数据表中,典型的应用电路显示单端输入,为 IN+对旁路引脚短路,因此第一级到第二级输入的输出信号完全相同。
    请注意,这不是 TPA6211A1或类似的全差动放大器。 请尝试使用与数据表中图3相同的电路。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师