请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM4871 “线程:测试” TPA6211A1中讨论的其它部件
各位专家:
我的客户使用 LM4871MX 驱动扬声器,并测试扬声器在播放时是否有 POP 声音。
测试条件:
1.正常播放时有 POP 声音
2.缩短输入并将其系在 地面上。 启用关机(拉动飞线,然后将其向下拉),仍有 POP 声音
3.可 调节旁路电容器以改善声音,但不能消除。
外部电路如下所示。 CH3是 VO+,CH4是 VO-。


请告诉我可以做些什么来解决这个问题,谢谢。