您好,
我在使用 DIX9211 TI 器件时遇到问题,特别是接收 SPID 信号。
我要在这里附加在37号 RXIN0引脚(48kHz 时的 SPDIF)上采集的输入信号波形 

。 然后是原理图。
这是引导时 Dix9211寄存器的转储:
000000000020 00 01 04 00 01 00 03 0C FF 00 00 00 04
000030 10 1A 22 C2 02 00 80 00 00 00 00 00
00000040 C0 FF 02
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00
000000000060 44 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 F 40
000070 000000 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F
这是初始化后寄存器转储:
000020 00 01 04 00 01 00 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 04
000030 10 1A 22 C0 00 01 19 80 00 00 00 00 00 00
00000040 C0 FF 02
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00
000000000060 44 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 F 40
000070 000000 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F
您能帮助理解问题吗?
我认为,在以48kHz 的频率接收信道0上的 SPID 之前,可能有一些寄存器需要正确初始化。
非常感谢。
此致江户