This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:使用 DIX9211接收 SPDIF 信号时出现问题。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082597/dix9211-problem-using-dix9211-receiving-spdif-signal

部件号:DIX9211

您好,

我在使用 DIX9211 TI 器件时遇到问题,特别是接收 SPID 信号。

我要在这里附加在37号 RXIN0引脚(48kHz 时的 SPDIF)上采集的输入信号波形    。  然后是原理图。

这是引导时 Dix9211寄存器的转储:

000000000020 00 01 04 00 01 00 03 0C FF 00 00 00 04
000030 10 1A 22 C2 02 00 80 00 00 00 00 00
00000040 C0 FF 02
00000050                 00 00 00 00 00 00 00 00
000000000060 44 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 F 40
000070 000000 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F

这是初始化后寄存器转储:

000020 00 01 04 00 01 00 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 04
000030 10 1A 22 C0 00 01 19 80 00 00 00 00 00 00
00000040 C0 FF 02
00000050                 00 00 00 00 00 00 00 00
000000000060 44 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 F 40
000070 000000 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F

您能帮助理解问题吗?

我认为,在以48kHz 的频率接收信道0上的 SPID 之前,可能有一些寄存器需要正确初始化。

非常感谢。

此致江户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看一下,并在本周结束前通知你。

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了一些寄存器值(并非全部),我注意到的一件事是寄存器34默认  值 C2   

    000030 10 1A 22 C2 02 00 80 00 00 00 00 00

              30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

    我们拥有34小时的注册信息  

    数据    B7  B6  B5  B4  B3  B2   B1   B0

    REG 名称 RX0DIS  RX1DIS  RSV    RXSEL3  RXSEL2  RXSEL1  RXSEL0

    默认值1  1  0    0  0  1  0

    寄存器34设置为 C2 => 1100 0010 (默认)  

    它变为 C0

    000030 10 1A 22 C0 00 01 19 80 00 00 00 00 00 00

              30 31 32 33  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

    RX0DIS 不在正常运行中。您可以检查一下,还是将其置于正常运行状态,看看它如何为您效劳?

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢阿拉什,

    我会尝试,但我认为同轴放大器处于断电状态,而不是所有输入逻辑。  这可能不是真的。

    非常感谢。

    此致江户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我了解一下结果。

    谢谢,

    阿拉什