This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:输出电流仅为5.3Vpp

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083667/drv2700evm-vout-is-only-5-3vpp

部件号:DRV2700EVM
“线程: 测试”中讨论的其它部件

各位专家:

你好。 我们从 CX 获得了有关 DRV2700EVM 的查询。

客户 目前正在尝试使用您的模块驱动压电接片,以在金属环上产生振动。 他们没有压电的驱动电压,因为这是 Digikey 的一种更便宜的电压(0.9 nF 电容),但他们希望尝试不同的电压来查看其响应情况。 当它们测量 DRV2700EVM 的输出电压时,尽管根据用户手册将电路板上的适当引脚更改为100V,但输出端子的输出电压最大值仅为5.3 Vpp。 我们是否可以知道这种情况的原因?

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我还询问了他们如何测试主板。 如果他们按照 用户指南第1.2节中所述的步骤操作,

    等待他们的回应。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们只看到5.3 Vpp,我会怀疑 PVDD 实际上不是100V。 您可以让他们探测 BST 引脚的电压。其 EVM 上是否安装了 JP12?

    此致,

    阿瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    感谢您的回复。 我从客户端获得了以下新更新:

    问:我们可以知道您如何测试主板? 您是否遵循了用户指南第1.2节中的说明?
    CX:是的,我确实这样做了,我的理解是,此设置应该提供大约28V 的输出,我正在记录大约2V 的 Vpp。 然后,当我将 JP2 JP3和 JP4更改为100V 设置时,我只获得5V 电压。

    问:如果他们只看到5.3 Vpp,我会怀疑 PVDD 实际上不是100V。 您可以让他们探测 BST 引脚的电压。其 EVM 上是否安装了 JP12?
    CX:当我测量 BST 输出端子到–输出端子时,我现在获得50V 电压。 我还确认 JP12上有跳线。

    供您参考。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    客户现在是否获得了预期的输出电压? 还是需要更多调试?

    此致,
    阿瑟