Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083667/drv2700evm-vout-is-only-5-3vpp
部件号:DRV2700EVM“线程: 测试”中讨论的其它部件
各位专家:
你好。 我们从 CX 获得了有关 DRV2700EVM 的查询。
客户 目前正在尝试使用您的模块驱动压电接片,以在金属环上产生振动。 他们没有压电的驱动电压,因为这是 Digikey 的一种更便宜的电压(0.9 nF 电容),但他们希望尝试不同的电压来查看其响应情况。 当它们测量 DRV2700EVM 的输出电压时,尽管根据用户手册将电路板上的适当引脚更改为100V,但输出端子的输出电压最大值仅为5.3 Vpp。 我们是否可以知道这种情况的原因?
感谢您的支持。
此致,
阿基·A.