This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:AGC 目标级别运行时修改

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083840/tlv320aic3204-agc-target-level-runtime-modification

部件号:TLV320AIC3204

您好,

我可以更改 TLV320AIC3204的 AGC 目标级别值运行时间吗? 专门针对右通道 AGC 控制寄存器 D6-D4。 寄存器正在被修改运行时,我已经验证了更改是否发生,但 当我设置6=-20dB,4=-14dB,2=-10dB 时,我在结果音频中看不到它的影响。 输入音频为1KHz 正弦波音。 另请参阅随附的音频对齐,该对齐不会随运行时更改的目标级别而变化。

谢谢,

岐山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    即使启用 AGC 时注册事务成功,您也无法动态更改该或卷,因为所有这些操作都在 AGC 硬件中运行。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,pdjandi,

    岐山