请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3204 您好,
我可以更改 TLV320AIC3204的 AGC 目标级别值运行时间吗? 专门针对右通道 AGC 控制寄存器 D6-D4。 寄存器正在被修改运行时,我已经验证了更改是否发生,但 当我设置6=-20dB,4=-14dB,2=-10dB 时,我在结果音频中看不到它的影响。 输入音频为1KHz 正弦波音。 另请参阅随附的音频对齐,该对齐不会随运行时更改的目标级别而变化。


谢谢,
岐山