This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B 增益,如何设置输出的全功率。

Guru**** 2393475 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, OPA1632, TAS5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1084907/tas5630b-gain-of-the-tas5630b-how-to-set-full-power-on-output

部件号:TAS5630B
“线程”中讨论的其它部件: OPA1632TAS5630测试

TI 团队您好,

刚刚在 Mono PBTL 配置中基于 TAS5630B EVB 原理图构建了原型。 它工作正常,但我有一个简单的问题与输出功率有关。

单端信号的振幅为0.4 V,使用8欧姆扬声器时,输出“弱”。 据我所知,《OPA1632》已经确定

收益。 对于 sla288a.pdf 上的示例,OPA1632提供给 TAS5630的信号电平几乎与输入相同。  

TAS5630的增益常数为23dB。 输出上的0.4伏振幅信号为8欧姆,输出功率最大为15W。

要获得~100W 的输出功率,使用8欧姆扬声 器,我需要将输入信号放大10.5 dB (3,5V/V)。  

电源为48V。

我是否理解正确?

麦切克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Maciek

      请使用 0.4V 振幅信号确认您的意思是信号已发送到 OPA1632,还是它是 TAS5630的输入电平?

      您能否直接在 TAS5630的输入端口测试正弦波信号的峰值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它是发送到 OPA1632的振幅(0.4 V)。 基于模拟,OPA1632不会放大/放大该电路中的信号  

    所以我理解,我需要向 OPA 发送1V 幅度信号,对吗? 所以我需要连接输入上的前置放大器。

    此致

    麦切克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Maciek

      是的,如果 OPA 没有放大,则输入信号似乎太小。 TAS5630仅具有23dB 增益,具有0.4V 输入,仅具有5.65V 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你