线程中讨论的其他部件:TAS1020, TAS6422Q1EVM,
您好, TAS6422EQ1VM (XMOS)和 TAS6422Q1EVM (TTAS1020)上的音频传输速率限制为48kHz (16位和24位)
在光学输入中,限制也是48kHz。 如果我以88.2或更高版本发送音频,卡将无法正常工作,且没有声音发出。 如果我回到48kHz,即使没有清除故障,声音也会再次工作。
我找不到“如果采样频率大于48 kHz,请从“输入 FS”下拉菜单中选择96 kHz。”,如说明中所述(在 PPCC 应用程序中)。
请提前感谢。