This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422EQ1EVM:音频传输速度限制为48kHz (16位和24位)

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422Q1EVM, TAS6422EQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1084810/tas6422eq1evm-audio-transmission-speed-limited-to-48khz-in-16-and-24-bits

部件号:TAS6422EQ1EVM
线程中讨论的其他部件:TAS1020TAS6422Q1EVM

您好, TAS6422EQ1VM (XMOS)和 TAS6422Q1EVM (TTAS1020)上的音频传输速率限制为48kHz (16位和24位)

在光学输入中,限制也是48kHz。 如果我以88.2或更高版本发送音频,卡将无法正常工作,且没有声音发出。 如果我回到48kHz,即使没有清除故障,声音也会再次工作。

我找不到“如果采样频率大于48 kHz,请从“输入 FS”下拉菜单中选择96 kHz。”,如说明中所述(在 PPCC 应用程序中)。

请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要更改 SCLK,MCLK 和 SDIN 时钟。  使用正确的时钟时,它应该自动检测并“工作”。  请告诉我这对您是否有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您正在谈论 TAS6422的频率(而不是我认为自动的 TAS1020PFBR 或 DIR9001IPWQ1的频率)。 问题是我找不到如何更改 TAS6422的频率。 这些是 TAS6422的输入,因此我看不到最终要在哪里更改任何内容。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 SCLK,MCLK 的比率正确且在我们的设备内有喷溅,它就应该自动检测频率并工作。

    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,我不理解。 16位或24位时44.1k 正常//48K 16位或24位时44.1k 正常//88.2k 或96k 或更多字段不起作用,无论字长如何。 无论是 SPDIF 还是 USB。 然而,当我在另一个放大器(如 Lyngdorf TDAI1120)上使用外置 XMOS 盒(用于 TOSLINK)时,所有设备的工作速度都可以达到192 kbps。

    我不想为电阻器解焊,以便将 I2S 直接发送到 TAS6422,因为这种操作是不可逆的。 此外,借助 TAS6422EQ1EVM 上的 XMOS,所有功能至少应在96k 下工作,有些地方存在错误或操作,但我找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上的 XMOS 仅设置为48kHz。  USB 输入仅为44.1kHz。  要使用96kHz,您可以拉动接头上连接引脚1和2的 J5,J6,J7和 J8上的跳线 。  然后将正确的时钟连接到引脚2和3以进行96kHz 操作。  针脚3接地,针脚2为信号。   您无需卸下 TAS6522E-Q1 EVM 上的任何电阻器。  您可以在第2页(SPDIF)的示意图上看到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我没有看到 TAS6422EQ1上有与 TAS6422Q1不同的跳线。 如果我想直接进入 I2S,将会更容易。

    另一方面,如果我想在96kHz 或 XMOS 中使用 SPDIF,我必须以不同的方式管理。 我不想让自己变得过于复杂。 我发现 DIR9001IPWQ1的时钟频率为12288 MHz,而不是24576 MHz。 这是限制它的原因之一吗? 因为 I2S 总线应根据 DIR9001IPWQ1技术表跟踪96kHz (在所有情况下,石英为24.576 MHz)。

    关于 XMOS,问题是否由于 U3频率不够稳定? 或者,由于 I2C 总线,这是一个我可以增加的限制吗? 也许​​可以通过 I2C 总线更改 CDCE913PWR 分隔器的值? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的不知道为什么会选择这种方法。  这是一个设计模块,我们已经使用了很长时间,它只能与我们为 XMOS 提供的固件配合使用。   汽车行业通常使用48K。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了了解婴儿的潜能,48K 中的潜能是不够的,幸运的是,有直接连接的 I2S (我还没有尝试过,但它应该真的很棒)。 我打算使用 TAS6422为我的高蒂扬声器供电,也许可以设计和销售基于它的放大器。

    我觉得这将比已经很好的私刑道夫做得更好。 这些扬声器的渲染完全符合您的要求,换言之,在96kHz FLAC 上,由 FDA 提供2.1MHZ 功率的支持,应该非常好! TAS6422似乎仅限于96kHz 输入,这太糟糕了,因为这将是我认为的弱点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对本设备的使用有任何疑问,请告诉我。  

    此致,
    格雷格·斯科特