This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA5534A:SA5534A 与 NE5534A 比较

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5534, NE5534A, SA5534A, SA5534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1085924/sa5534a-sa5534a-vs-ne5534a

部件号:SA5534A
“线程”中讨论的其它部件:NE5534A,NE5534 SA5534

您好,

我想询问 SA5534A 和 NE5534A 零件的区别。 我在检查数据表时发现的唯一区别是 SA5534A 的温度范围比 NE5534A 要大。 从数据表第5页:

除非另有说明,否则所有特性都是在共模输入电压为零的开路条件下测量的。 对于 NE5534和 NE5534A,全范围为0°C 至70°C 对于 SA5534和 SA5534A,全范围为-40°C 至85°C。”

这是这些部件之间的唯一区别还是我遗漏了什么?

请提前感谢您的参与。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬,您好!

    这些部分都非常相似,所以我可以看到在试图更好地理解它们的区别方面的困惑。  除了温度范围之外,它们之间还有一些差异。  

    •  SA5534是 SO 软件包中唯一的一款产品。  
    • NE5534A 和 SA5534A 的输入噪声电流和输入噪声电压额定值低于非 A 设备,如下所示:

    如果您有任何其他问题,请告诉我们!  

    此致,  

    罗伯特·克利夫顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    感谢您的快速响应。 这回答了我的问题。

    巴西,

    斯蒂芬