请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1085924/sa5534a-sa5534a-vs-ne5534a
部件号:SA5534A“线程”中讨论的其它部件:NE5534A,NE5534 , SA5534
您好,
我想询问 SA5534A 和 NE5534A 零件的区别。 我在检查数据表时发现的唯一区别是 SA5534A 的温度范围比 NE5534A 要大。 从数据表第5页:
除非另有说明,否则所有特性都是在共模输入电压为零的开路条件下测量的。 对于 NE5534和 NE5534A,全范围为0°C 至70°C 对于 SA5534和 SA5534A,全范围为-40°C 至85°C。”
这是这些部件之间的唯一区别还是我遗漏了什么?
请提前感谢您的参与。
斯蒂芬