This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:是否可以在 THD 触发器超过时调整寄存器0x23?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086526/tas6424e-q1-can-we-adjust-register-0x23-as-the-trigger-of-thd-exceeds

部件号:TAS6424E-Q1

你(们)好

当 THD 触发器超过时,我们可以调整寄存器0x23吗? 例如,设置默认的20个 PWM 周期,这是否意味着大约有1%的 THD 发生? 如果我们将50个 PWM 周期设置为阈值,这是否意味着大约5%或出现任何其他数字的 THD? 如果某种程度上准确无误,我们是否可以使用此方法定义警告 PIN 和 THD 之间的关系? 谢谢。