请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS6424E-Q1 你(们)好
当 THD 触发器超过时,我们可以调整寄存器0x23吗? 例如,设置默认的20个 PWM 周期,这是否意味着大约有1%的 THD 发生? 如果我们将50个 PWM 周期设置为阈值,这是否意味着大约5%或出现任何其他数字的 THD? 如果某种程度上准确无误,我们是否可以使用此方法定义警告 PIN 和 THD 之间的关系? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
当 THD 触发器超过时,我们可以调整寄存器0x23吗? 例如,设置默认的20个 PWM 周期,这是否意味着大约有1%的 THD 发生? 如果我们将50个 PWM 周期设置为阈值,这是否意味着大约5%或出现任何其他数字的 THD? 如果某种程度上准确无误,我们是否可以使用此方法定义警告 PIN 和 THD 之间的关系? 谢谢。
你好,韦恩,
裁剪窗口 无法报告 THD 裁剪级别。 您可以参考:
此致,
德里克