This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:PDM CLK

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082429/pcmd3140-pdm-clk

部件号:PCMD3140

您好, PCMD3140可以输出两个 PDM 时钟吗? 同时使用 PDMCLK_GPO1和 GPIO1?

这些时钟是否会被缓冲?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    我们的 ADC 支持工程师 Sanjay 已不在办公室,我们将在星期三返回给您。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用缓冲区,如74LVC1G126GV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sanjay,这不是最初的问题。
    PCMD3140可以输出两个 PDM 时钟吗? 同时使用 PDMCLK_GPO1和 GPIO1?

    如果可能,我们希望避免使用缓冲区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅红色标记:表示可以设置 GPIO1以输出 PDM CLK

    上表显示了可以 设置 GPO 引脚以授予 PDM Clk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PDMCLK_GPO1和 GPIO1能否同时运行?

    也就是说,我们可以将它们视为两个缓冲输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    我看到了您之前的线程,很难确定您是否需要缓冲器,因为您使用的是哪种电缆,运行时间,环境干扰等。但是,您可以在 PDM 时钟输出时同时运行 GPO1和 GPIO1。 这有可能。

    数据表显示了在同一输出上运行两个 PDM 麦克风的示例,但没有提到缓冲区。 缓冲区的任何要求都可能会针对设备所在的特定应用程序和环境而提出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫,你好,谢谢你的回复。

    我们知道你可以跑2个月——我们正在尝试跑4个月。  

    只要我们可以同时为4个麦克风运行两个 PDM 时钟,我们就应该是好的。 请确认这是可能的,并且两个输出已缓冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 原理图显示了引脚上的缓冲区,因此我倾向于认为它们是在 IC 上缓冲的。 我无法保证它们是这样的,因为没有低级别的信息。 即使是这样,它也不能消除诸如线路电容和前面讨论的其他环境因素等问题。 我站在一边,你不需要一个,但我再次无法保证。  

    谢谢你,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着针脚上没有缓冲器?

    您可以向您的团队询问这些 PIN 的内部 IO 结构吗? 我真的很想达到这个目标的最下面...

    如果需要,我们可以将其脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我尝试一个大致的分析。它不准确,但试图帮助设计决策。请告诉我您的想法。

    请参阅上图,该图显示了 CLK 引脚的驱动能力。

    假设 Vcc 为3.3V,则上升时间为18ns,从10%(0.3V)到90%(3V)。 负载为20p

    这意味着电压跨度为2.7V。

    假设驱动器是驱动负载电容的恒定电流源。

    V=I/C*Ton

    I=V*C/Ton

    I=2.7V*20p/18n

    I = 3mA。 引脚的驱动强度为3mA。

    假设麦克风没有长电缆可增加电容。 这是最好的例子。

    假设麦克风的每个输入针脚都是15p 负载。 让我们来考虑一个 CLKoutput 驱动器2个多指标类集调查的情况。

    2个月为30p 负载。

    TR= 2.7V*30p/3mA

    TR=27ns TF=27ns

    该数据表介绍 了 PDM 时钟的最短高和最短时间为72 ns。 让我们尝试遵守这一规范

    T>Thmin+Tlowmin+TR+TF。

    t > 72 n+72 n+27 n+27

    电话:t>198n

    弗克<5.05Mhz。 只要频率低于5.05Mhz,一个驱动2 15p 输入 MICS 的单输出就可以工作,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分析。

    我们使用的是1.8V 电源,而不是3.3V 电源。

    此外,我们只想了解这两种 PDM CLKS 是否可以同时使用,以及它们是否单独缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼尔。 您可以同时使用两个 PDM CLKS。 Sanjay 正在与我们的设计团队一起研究这些针脚是否被缓冲。

    谢谢你,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与设计团队进行了讨论。

    我假设电容器负载从引脚外部连接到接地。

    可以应用以下模型:

    当引脚驱动电压过高时,内部电流源将为电容器充电至 Vcc。 当针脚驱动过低时,内部电流吸收器会将电容器放电至地电位  

    使用3.3V 电源时,电流源和吸收器可被视为3mA

    使用1.8V 电源 时 ,电流源和汇电流可被视为1.5ma。

    两个 PDM CLKS 都可以建模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解。

    如果我们使用两个独立的时钟并加载一个具有较大电容的时钟,另一个时钟将受到影响。例如,驱动器是单独缓冲的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这些是独立的产出。 一个上的电容负载不应影响另一个。