请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5411-Q1 尊敬的团队:
我们的客户正在使用 TAS5411QPWPRQ1 MONP 22 W 放大器,需要以下数据:
- 最小和最大泄漏电流。
- 故障针脚的最低低电平输入电压。
谢谢你,谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们的客户正在使用 TAS5411QPWPRQ1 MONP 22 W 放大器,需要以下数据:
谢谢你,谢谢你