This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:最小和最大泄漏电流数据/故障引脚最小低电平输入电压

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086777/tas5411-q1-min-and-max-leakage-current-figures-fault-pin-min-low-level-input-voltage

部件号:TAS5411-Q1

尊敬的团队:

我们的客户正在使用 TAS5411QPWPRQ1 MONP 22 W 放大器,需要以下数据 

  • 最小和最大泄漏电流。
  • 故障针脚的最低低电平输入电压。

谢谢你,谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    在第一个项目符号上,我需要知道您需要什么引脚的泄漏电流。  在第二个项目符号上,故障引脚上的上拉电阻器至3.3VDC 将定义低电平状态下的电流,因此不需要此泄漏值。

    此致,
    格雷格·斯科特