This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431Q1EVM:音频未播放

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5431Q1EVM, TAS5431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086993/tas5431q1evm-audio-not-playing

部件号:TAS5431Q1EVM
“线程”中讨论的其它部件: TAS5431-Q1

亲爱的各位,  

我正在尝试设置 TAS5431Q1EVM 以运行一些测试。 我遵循了用户指南中列出的所有说明,如下所示:

我设法将我的台式机连接到音频,并且状态为“正在播放”:

我的台式机已正确连接到 EVM:

但是,没有声音播放。 此设备是否实际需要在 IN+和 IN-上连接外部 anglog 音频源? 如果是,可以使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主板上没有 DAC。  您需要提供模拟输入。

    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregg,

    感谢您的回答。

    使用经典的实验室材料(电源,低频发生器...)如何测试此主板?  

    低频发生器是否可以生成模拟音频输入?  

    此致,  

    Paul-Ambroise Burdet,AFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5431-Q1可以接受单端输入或平衡输入。  接通电源时,输入电平应保持在100mVrms 左右,然后您可以增加输入电平以在输出端看到音频。

    此致,
    格雷格·斯科特