This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:放大器输出对 Vbat 短路:在多长时间后,它会损坏放大器?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083225/tas2552-short-to-vbat-on-amplifier-output-after-how-much-time-will-it-damage-the-amplifier

部件号:TAS2552
“线程”中讨论的其它部件: TAS2505-Q1

亲爱的各位,  

为了设计 D 类放大器输出的 Vbat 保护电路短路,我需要知道,如果 Vbat 短路,设备会在多长时间后损坏。

我将为这些项目使用的 D 类放大器包括:

  • TAS2552 (输出上出现24V 对 Vbat 短路)
  • TAS2505-Q1  (输出上出现12V 或24V 对 Vbat 短路)

如果你能给我这些信息,那会很有帮助

此致,  

保罗·安布罗瓦斯·伯代特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Paul-Ambroise,

    我认为我们无法保证设备能够承受高于 ABX 最大额定值限制的电压短路的任何特定时间。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,谢谢你的回应。  
    没有什么方法可以让它近似?  

    此外,连接到 CDA 输出的滤波器是否有帮助?  (如果是,有关 EVM 滤波器的典型值的持续时间?)  

    此致,  
    保罗·安布罗瓦斯·伯代特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-Ambroise,

    添加过滤器很可能会有所帮助。
    如果我们能得到一个近似值,任何近似值都不能保证。 可以吗?

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当然,这是可以的,而且会有帮助!  

    关于两台设备 EVM 输出上的滤波器,以及两台设备,您认为这些放大器可以承受24V 对 Vbat 短路的电压有多长时间? (即使没有保证,我也知道范围)  

    此致,  

    保罗·安布罗瓦斯·伯代特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-Ambroise,

    我将检查是否有任何数据可以获取或共享。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,  

    感谢您抽出时间!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-Ambroise,

    我试图首先从设计中获得反馈,以避免破坏性测试。 我将在下周初告知您任何反馈。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,

    感谢您对此的关注

    此致,  

    保罗·安布罗瓦斯·伯代特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-Ambroise,

    没问题。 我会在收到更多信息后立即通知您。

    PD。 仅供参考, 每次用户回复邮件时,我们都必须继续回复,因此即使是在收到实际反馈之前,您也可能会在论坛上收到我的回复。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan,  

    再次回到你们那里,因为我们想知道我们刚刚模拟的设计是否能起作用,并避免设计不起作用的 PCB,因为响应时间太慢。  

    此致,  

    Paul-Ambroise Burdet,

    澳大利亚联邦教育委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Paul-Ambroise,

    不幸的是,我测试的设备在尝试将24V 电压短路后立即损坏。 您需要添加防止此类事件发生的外部保护。
    设备甚至没有响应 I2C 接口。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan,  

    感谢大家分享这一信息。 事实上,我的问题的主要目的是设计外部保护。  

    但是,如果我们知道损坏 CDA 所需的时间,知道我们系统的响应时间是否足够短,那将是一个很大的加分项

    此致,  

    宾夕法尼亚州伯代特,澳大利亚联邦行政当局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Paul-Ambroise,

    我无法判断设备何时损坏。  我不会说该设备能够容忍电池电压以任何速率对较高电压短路。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师