Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM9211 您好,
目前,我正在使用 PCM9211将光学信号解码 为 I2S 输出(我们将 RXIN1设置为 OPT 输入,然后将 PCM9211 MAINOUT 设置为 I2S 输出) 。 在我们的 ESD 评估期间,当 在我们板的接地端应用大约2kV 的 ESD 时,
然后,pcm9211输出将静音约0.5秒(我们的电路板接地与 PCM9211接地共用接地)。 在此 ESD 事件中,PCM9211中断端口将激活( 发生 SPDIF 解锁)。
在此次 ESD 事件中,您是否可以提出任何改进方案来防止 pcm9211输出静音?
谢谢你,太棒了
Tbk