This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:在 ESD 事件期间 PCM9211输出静音

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087252/pcm9211-pcm9211-output-mute-during-esd-event

部件号:PCM9211

您好,

目前,我正在使用 PCM9211将光学信号解码 为 I2S 输出(我们将 RXIN1设置为 OPT 输入,然后将 PCM9211 MAINOUT 设置为 I2S 输出) 。 在我们的 ESD 评估期间,当 在我们板的接地端应用大约2kV 的 ESD 时,

然后,pcm9211输出将静音约0.5秒(我们的电路板接地与 PCM9211接地共用接地)。 在此 ESD 事件中,PCM9211中断端口将激活( 发生 SPDIF 解锁)。

在此次 ESD 事件中,您是否可以提出任何改进方案来防止 pcm9211输出静音?

谢谢你,太棒了

Tbk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这将需要我们的设计团队的支持。 桑贾将为您研究这个问题,并返回给您。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    谢谢,希望不久能得到桑贾伊的建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否向我发送该示意图以及 该错误的登记详细信息?