This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:关于高通滤波器功能

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087586/tas6424-q1-about-high-pass-filter-function

部件号:TAS6424-Q1

大家好,团队,

TAS6424-Q1及其型号具有高通滤波器功能。
对于96kHz 采样,fc=8Hz 是最小频率;我们可以将其更改为4Hz 还是3Hz?

尽管对于 fc =8Hz,其精确度为7.4 Hz,但20Hz 的增益在20.3度相移时降至-0.557dB。
在客户应用中,声质量方面的增益低于-0.5dB 是不可接受的。

因此,我们可以使用 fc=3.7Hz (就像采样频率为48kHz 时)还是更低?
或者,我们可以关闭高通滤波器功能吗?

最佳
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马苏鲁

    在寄存器0x01第7位中可以绕过高通滤波器。  有关详细信息,请参见数据表。

    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregg,

    感谢您的快速支持。

    此致,
    Masaru