请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS6424-Q1 大家好,团队,
TAS6424-Q1及其型号具有高通滤波器功能。
对于96kHz 采样,fc=8Hz 是最小频率;我们可以将其更改为4Hz 还是3Hz?
尽管对于 fc =8Hz,其精确度为7.4 Hz,但20Hz 的增益在20.3度相移时降至-0.557dB。
在客户应用中,声质量方面的增益低于-0.5dB 是不可接受的。
因此,我们可以使用 fc=3.7Hz (就像采样频率为48kHz 时)还是更低?
或者,我们可以关闭高通滤波器功能吗?
最佳
Masaru