This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:I2C初始化命令计时

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089160/pcm1690-q1-i2c-initialization-command-timing

部件号:PCM1690-Q1
主题中讨论的其他部件:PCM1690

大家好,

在下面的初始通电时,我可以开始什么时间来向PCM1690发送I2C初始化命令?

是在3846 x SCLK时钟周期之后,还是可以在内部重置模式下发送?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,数据表中显示,一旦VDD达到2.2V,初始化将自动触发。 如果之后需要进行更改,为了获得最佳效果,您应等待释放断电状态,设备恢复正常操作。  

    此致,

    Jeff